Soluções completas para aplicações residenciais: A combinação perfeita em conforto e eficiência
Família Oliveira, Braga - Portugal
A família Oliveira adquiriu ainda em fase de construção, uma moradia em Braga. Com o objetivo de tornar a casa nova confortável e sustentável do ponto de vista energético, contactou um especialista na área de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) para estudar a aplicação de sistemas de climatização, combinando uma solução de ventilação mecânica com recuperação de calor e um sistema de aquecimento para as águas quentes sanitárias.
O que o fez optar por uma solução completa Daikin para a sua casa nova?
No estudo efetuado por especialista na área de AVAC percebi que a Daikin apresentava algo diferenciador face a outras alternativas. Percebi que a Daikin oferecia uma solução global que garante conforto, eficiência e um serviço pós-venda ao longo da vida útil dos equipamento. Além de que o design da solução correspondia em tudo ao que a minha família desejava.
Como foi efetuado o projeto e a seleção dos produtos?
Tudo foi efetuado em total parceria. O projeto com a ajuda do especialista da área de AVAC e a seleção dos produtos com este e em família.
As unidades de climatização foram selecionadas pelo seu design que corresponde exatamente ao desejado: compacto, mas, simultaneamente, muito atrativo, com linhas que se enquadram numa casa moderna. Optámos por sistemas de ar condicionado com fluído R32 porque procurámos ter em consideração quatro pontos: o design das unidades interiores, a sua funcionalidade – entenda-se sensor de movimento e efeito coanda -, a tecnologia de purificação de ar, a elevada eficiência energética.
Como selecionou a DUCO?
Face à estanquicidade da habitação tínhamos algumas preocupações em relação à qualidade do ar interior. Por um lado, as alergias, e, por outro o ar viciado que poderia originar condensações e humidades e o possível aumento de concentrações de CO2 no ambiente. Para ultrapassar este receio decidirmos instalar um sistema de ventilação com recuperação de calor da marca DUCO e que é comercializado pela Daikin.
Como selecionou a sua bomba de calor?
A unidade Altherma Daikin garantiu-nos uma solução eficiente para as águas quentes sanitárias (AQS). Sem qualquer preocupação face ao desenvolvimento da legionella. Fatores que, sem dúvida, contribuíram também para a escolha deste sistema: a fiabilidade e a baixa necessidade de manutenção.
Optámos por registar a nossa instalação no programa Stand By Me da Daikin, contratualizando um pacote de manutenção anual para o sistema Daikin Altherma e sistema de ar condicionado multi split, e uma extensão de garantia de 5 anos, o que nos acaba por trazer ainda uma maior tranquilidade.
Quais são os maiores benefícios que obtiveram com a combinação do equipamento instalado na habitação?
Com a ventilação em funcionamento, foi notório o aumento do conforto em termos de temperatura e um “ar mais leve” em toda a casa.
Além disso, e graças à app Onecta, podemos a qualquer momento monitorizar à distância o estado de todos os equipamentos e se necessário programar ações de controlo, mesmo quando a casa está desabitada.
Resultado final
Graças ao isolamento térmico que a casa proporciona, é notório o elevado conforto e uma qualidade do ar interior superior, comparativamente com alternativas de ventilação natural.
As tecnologias disponíveis garantem um impacto muito positivo nos consumos elétricos, que são bastante reduzidos.
Produtos utilizados neste projeto
Contacte um instalador
Preencha o formulário para ser contactado por um dos nossos instaladores autorizados e obter aconselhamento especializado