Você já se decidiu? Quer aquecer a sua casa com uma bomba de calor? Esta é uma boa ideia, visto que irá beneficiar de um clima interior ideal ao longo do ano. Uma bomba de calor também é particularmente durável e eficiente. Mas como você ajusta melhor sua bomba de calor para obter o máximo dela? Isso é o que você descobrirá neste artigo!
Eficiência máxima para sua bomba de calor
O modo como você configura sua bomba de calor é crucial para alcançar a eficiência ideal. Mas ao comprar, é claro, há escolhas importantes a serem feitas. Verifique sempre a etiqueta energética: as bombas de calor com a etiqueta A ++ são as mais eficientes. Observe, no entanto, que a etiqueta indica apenas a eficiência para a temperatura de ida no caso de aquecimento a baixa temperatura. Para água quente sanitária ou aquecimento a alta temperatura, nem todas as bombas de calor atingem a mesma eficiência.
1. De preferência aquecer a baixa temperatura
Para obter a melhor eficiência, conecte sua bomba de calor a um sistema de transferência adequado e reduza a temperatura de ida. Portanto, combine uma bomba de calor de baixa temperatura com piso radiante, radiadores de baixa temperatura, ventiladores / refrigeradores de ar ou convetores. Idealmente, a temperatura inicial não deve exceder 35°C.
2. Também reduza a temperatura de sua água quente
Se estiver a utilizar a sua bomba de calor para água quente sanitária, também é melhor não definir a temperatura muito alta. No caso de aquecedores de água convencionais a gás ou elétricos, uma temperatura de água de 60 a 70 ° C não é anormal, mas com uma bomba de calor é melhor não exceder 50 ° C. Você está preocupado em perder o conforto ao tomar banho ou duche? De jeito nenhum ! O aquecedor de água de uma bomba de calor é, de fato, tão grande quanto um aquecedor de água convencional.
3. Mantenha uma temperatura constante
Uma bomba de calor oferece o melhor desempenho quando a temperatura desejada em sua casa permanece constante. Desligando o aquecimento à noite, a diferença entre a temperatura interna real pela manhã e a temperatura desejada torna-se tão grande que uma temperatura de saída mais alta se torna necessária. E como falamos antes, isso reduz o rendimento.
4. Use o aquecedor de reserva somente em frio extremo
As bombas de calor possuem uma resistência elétrica que pode ser utilizada como "aquecimento auxiliar" em dias muito frios. A eficiência de sua instalação diminui se você usá-lo com frequência. Para o evitar, é importante que a sua bomba de calor esteja regulada para que só aconteça quando for realmente necessário. Para fazer isso, o instalador deve calcular a energia necessária com a maior precisão possível e instalar o sistema corretamente. No caso de uma nova construção, pode basear-se na sua declaração EPB para efetuar este cálculo. Em caso de reforma, seu consumo de gás ou óleo combustível nos anos anteriores pode ser uma boa indicação.
Ajuste a temperatura usando automação residencial
Com uma bomba de calor é muito fácil regular a temperatura que deseja ter em casa. E para tornar a sua vida ainda mais fácil, controle a sua instalação através da automação residencial. Com um aplicativo para smartphone ou tablet, bastam alguns gestos para ajustar a temperatura, ainda que remotamente. Assim, chegará sempre a uma casa aquecida à temperatura certa. Conveniente, não é?
Questões ? Em nosso site você encontrará muitas informações sobre bombas de calor. Para uma oferta feita sob medida, entre em contato com um instalador certificado perto de você.