Muitos candidatos à construção ou reforma de uma casa agora estão optando por um sistema de bomba de calor (PAC) para aquecer seu futuro ninho aconchegante. Uma decisão acertada por muitos motivos, mas que deve ser tomada com pleno conhecimento dos fatos. Na verdade, a instalação de um CAP deve fazer parte de um projeto geral que inclui várias outras etapas importantes. O que eles são ? Nós os apresentamos a você aqui.
Como funciona exatamente uma bomba de calor?
Antes de começar a olhar para um sistema de aquecimento, é fundamental estar bem informado sobre ele e entender como funciona. Embora as bombas de calor sejam muito populares no mercado atualmente, poucas pessoas conhecem seus resultados financeiros. Você sabia, por exemplo, que um quarto da energia de aquecimento fornecida a uma casa por uma bomba de calor vem da eletricidade que ela consome? Uma bomba de calor é, portanto, um sistema de aquecimento amigo do ambiente, uma vez que 75% da energia de aquecimento fornecida provém do ar ou do solo exterior. No entanto, o CAP é, no entanto, um aparelho que consome energia elétrica, o que nos leva diretamente ao próximo ponto.
Nenhuma bomba de calor instalada sem equilíbrio térmico
Consumindo eletricidade, uma bomba de calor é mais adequada para casas com eficiência energética. Na verdade, uma bomba de calor instalada em uma casa com alto consumo de energia não conseguiria obter um retorno satisfatório e seria um verdadeiro poço financeiro para seu proprietário.
Se você estiver embarcando em um novo projeto de construção, não terá muito com que se preocupar, dados os padrões de energia cada vez mais rigorosos que devem ser cumpridos. Por outro lado, se você planeja instalar uma bomba de calor em sua casa existente, comece trazendo um especialista em energia. Este será capaz de medir a perda de calor em sua casa e indicar os pontos fracos de seu envelope. Um telhado mal isolado ou não isolado pode, portanto, ser responsável por 30% da perda total de calor de um edifício!
É bom saber: na Região da Valónia, a aprovação de um auditor energético aprovado é uma etapa obrigatória para beneficiar do bónus de instalação de uma bomba de calor. Se este último considerar que é necessário efectuar primeiro um trabalho de melhoramento energético que não a instalação da bomba de calor, não poderá instalar imediatamente a sua bomba de calor e, por conseguinte, apresentar o pedido de prémio.
Isolamento
O especialista em energia é formal? As perdas de energia em sua casa são muito grandes para considerar a instalação de uma bomba de calor (ou pelo menos para que a bomba instalada ofereça um rendimento atraente)? Terá então de retro-isolar a sua casa de acordo com as recomendações recebidas. Além disso, os conselhos deste profissional da energia permitir-lhe-ão guiá-lo para a melhor solução de bomba de calor, para evitar o subdimensionamento da sua bomba de calor e, por conseguinte, surpresas ao nível da factura da energia ...
Interesse-se no COP e SCOP de bombas
Como o próprio nome sugere, o coeficiente de desempenho (ou COP) é um índice que mede o desempenho energético de uma bomba de calor. Esta é a razão entre a quantidade de energia produzida pela bomba (em kWh) e a quantidade de energia utilizada (também expressa em kWh). Com o consumo de energia equivalente, uma bomba de calor com um COP mais alto fornecerá, portanto, mais energia de aquecimento. Um ponto interessante a levar em consideração ao escolher sua bomba.
Observação: o COP anunciado pelos fabricantes continua sendo um valor comercial e teórico, uma vez que é dado para uma temperatura externa de 7 ° C. Uma bomba de calor com um COP de 3,5 na brochura não terá, portanto, um COP real e constante de 3,5 ao longo do ano. É por isso que a eficiência das bombas de calor hoje é medida por sua eficiência sazonal. O coeficiente de desempenho sazonal, ou SCOP, nada mais é do que o valor médio dos COPs medidos em diferentes momentos de um ano inteiro, o impacto das estações do ano na área geográfica considerada sendo levado em consideração para o cálculo. Além disso, o SCOP também leva em consideração os períodos durante os quais a bomba não está funcionando.
No inverno, quando as temperaturas caem, uma bomba de calor consome mais energia e o COP sofre. No entanto, esta queda de inverno no COP é compensada por um COP muito mais interessante no resto do ano.
Finalmente, deve-se notar que uma queda no COP não significa que a bomba aquece menos a casa. Claro, uma bomba de calor consome mais energia no inverno, mas ainda é capaz de manter uma temperatura agradável em casa. As bombas de calor disponíveis hoje no mercado belga são, por exemplo, projetadas para operar até -25°C; uma temperatura extrema que não atingimos (ou raramente) atingimos na Bélgica.