Vai construir uma casa nova? Parabéns! Mas antes de começar a construir a sua casa de sonho, deverá responder a algumas perguntas. Como vai organizar a cave? Qual será o revestimento do piso da sala de estar? Como será a disposição da casa de banho? A lista parece infinita. Também terá de escolher um sistema de aquecimento para os quartos. Neste artigo ajudamo-lo a tomar uma decisão.
O seu quarto não é apenas um sítio para dormir
Talvez se interrogue até que ponto é útil instalar aquecimento nos quartos. Compreendemos essa hesitação, dado que atualmente existem excelentes sistemas de isolamento disponíveis no mercado. Além disso, não é necessário que o quarto esteja muito quente se queremos ter uma boa noite de sono sem transpirar.
No entanto, não é recomendável não instalar um sistema de aquecimento nos quartos. Hoje em dia, o quarto não é apenas o sítio onde dormimos. As crianças e jovens gostam de estudar no quarto, ou mesmo de se isolarem para lerem os seus livros ou verem as suas séries favoritas. E desde que o teletrabalho se tornou comum, muitos adultos passaram também a ter um escritório no quarto, uma vez que é mais fácil trabalhar tranquilamente enquanto o resto da família desfruta do resto da casa.
Nestes casos, torna-se mais importante do que nunca conseguir ajustar a temperatura do quarto às suas necessidades, algo que se aplica no inverno, quando queremos que o quarto esteja mais quente, mas também no verão, em que preferimos trabalhar e dormir num quarto mais fresco.
Qual é a melhor solução para aquecer os seus quartos?
Um sistema de aquecimento ideal não só funciona de modo eficiente em todas as circunstâncias, como também é económico e ecológico. Com uma bomba de calor, conseguirá satisfazer todos estes requisitos. Para o piso de baixo, a solução ideal é uma bomba de calor água-ar em combinação com pavimento radiante. Assim conseguirá assegurar o conforto ideal em todas as estações do ano, poupando também espaço, dado que não são necessários radiadores.
Uma bomba de calor também é recomendável para aquecer o piso de cima. Uma bomba de calor ar-ar é ideal para aquecer rapidamente os quartos no inverno e para garantir um arrefecimento suave durante o verão. Nesse caso, pode instalar uma unidade interior em cada um dos quartos que pretende aquecer e ligar as mesmas a uma unidade exterior comum.
Além disso, uma bomba de calor ar-ar é geralmente menos dispendiosa do que os outros tipos de bombas de calor. Há ainda outra vantagem a considerar: as unidades interiores estão disponíveis em diferentes versões, permitindo ajustar a temperatura individualmente para cada quarto.
Também gostaria de aquecer os seus quartos da melhor forma, utilizando uma bomba de calor? Não hesite em entrar em contacto connosco para mais informações.