Skip to main content

Como posso sincronizar o modo de funcionamento Auto do BRC1H entre a aplicação Daikin Residential Controller e uma unidade Sky Air?

Para BRC1H

Para sincronizar o modo de funcionamento Auto entre a aplicação Daikin Residential Controller e o controlo remoto por cabo Sky Air, faça o seguinte:

  1. Instale e ligue o controlo remoto BRC1H à unidade interior Sky Air. Para instalações que utilizem o BRC1E, consulte "Como posso sincronizar o modo de funcionamento Auto do BRC1E entre a aplicação Daikin Residential Controller e uma unidade Sky Air?" Item de perguntas frequentes.
  2. Defina a lógica do ponto de regulação para "Unidade interior" na aplicação Madoka Assistant.

Alterar a lógica do ponto de regulação utilizando a aplicação Madoka Assistant

1. Abra a versão mais recente da aplicação Madoka Assistant.
2. Ative as definições avançadas:

1. Aceda ao menu principal.
2. Selecione "Sobre". Atente que, a partir da versão 1.10 do Madoka Assistant, "Definições avançadas" estará disponível em "Definições da aplicação" em vez de em "Sobre".

3. Selecione "Definições avançadas".

4. Ative a opção "Definições avançadas". É apresentada uma mensagem de aviso.

5. Prima "Eu compreendo". O modo avançado está agora ativado.

3. Aceda a "Regulações da unidade".

4. Selecione "Lógica do ponto de regulação".

5. Selecione a opção "unidade interior" e prima "Aplicar".

Para sincronizar a temperatura ambiente entre a aplicação Daikin Residential Controller e o controlo remoto por cabo Sky Air, configure as regulações locais para o controlo remoto por cabo utilizando a aplicação Madoka Assistant ou diretamente no controlo remoto por cabo. Consulte os passos abaixo para mais informações.

Configurar as regulações locais utilizando a aplicação Madoka Assistant

1. Abra a versão mais recente da aplicação Madoka Assistant.
2. Ative as definições avançadas:
1. Aceda ao menu principal.
2. Selecione "Sobre".

3. Toque 5 vezes em "Versão da aplicação" para ativar o modo de instalador.

4. Defina o modo de instalador para "Temporário".

5. Regresse ao ecrã inicial e selecione o controlo remoto.
6. No menu de definições, aceda a "Regulações da unidade".

7. Aceda a "Regulações locais".

8. Selecione o item 02 em "Modo 10" e defina o valor para 02.

9. Selecione o item "01 Sensor de termóstato" em "Modo 1c" e defina o valor para "01 - Termístor da unidade interior"

10. No canto superior direito, toque em "Aplicar". Confirme tocando novamente em "Aplicar" no pop-up de confirmação.

11. Selecione "Aplicar ao controlo remoto".

12. Verifique que o controlo remoto está a reiniciar. As novas definições são aplicadas quando o controlo remoto é reiniciado.

Configurar as regulações locais no controlo remoto por cabo


Atente que não é necessário configurar as regulações locais no controlo remoto por cabo se já as tiver configurado utilizando a aplicação Madoka Assistant (consulte acima).

1. Prima o botão central (círculo) e mantenha-o premido até que surja o ecrã de informações

2. Prima simultaneamente o botão esquerdo (menos) e o botão central (círculo) e mantenha-os premidos até aceder ao menu de instalador.

3. Navegue até ao menu de regulações locais para a unidade interior. O ícone de menu mostra um documento com uma chave inglesa à frente.

4. Selecione Modo 10 e confirme a seleção.

5. Altere a definição (SW) para 02 e defina o valor para 02.

6. Confirme a seleção.

7. Selecione Modo 1c e confirme a seleção.

8. Altere a definição (SW) para 01 e defina o valor para 01. Confirme a seleção.

9. No menu de regulações locais, selecione "X" para regressar ao menu anterior.

10. No menu de instalador, navegue até ao ícone de seta e selecione-o para reiniciar o controlo remoto por cabo e aplicar as novas definições.

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?