Substituições rápidas e de qualidade
Para gerir o seu negócio sem problemas, é importante certificar-se de que o seu equipamento AVAC-R está atualizado. Ao mesmo tempo, quer evitar renovações dispendiosas e perturbadoras que interromperiam a atividade. A tecnologia de substituição garante que a atualização do seu sistema irá cumprir os regulamentos mais recentes e incorpora as últimas novidades em tecnologia com eficiência energética e conforto que pode ser implementada de forma rápida e mais acessível graças à reutilização dos elementos existentes da sua instalação atual.
1. Reutilização da tubagem de drenagem
A tubagem de PVC rígida pode ser facilmente reutilizada. Apenas são necessários testes hidráulicos.
2. Reutilização de tubagem de fluido frigorigéneo
A tubagem utilizada para R-22 também funcionam com o VRV-Q, graças às pressões de funcionamento inferiores do sistema.
3. Reutilização dos derivadores
Não existem restrições quando substitui um sistema Daikin VRV. Outros sistemas VRF exigem derivadores que suportem a pressão até 3,3 MPa.
4. Reutilização dos cabos do controlo remoto
Reutilize os cabos quando substitui um sistema Daikin VRV. Noutros casos, isso dependerá do tipo de cabo.
5. Reutilização dos cabos de ligação interiores-exteriores
Reutilize quando substitui um sistema Daikin VRV. Noutros casos, isso dependerá do tipo de cabo.
6. Unidades interiores
Substituição opcional. Depende do tipo de modelo e do estado das unidades interiores.
7. Unidades exteriores
As unidades exteriores têm de ser substituídas.
Fechar o ciclo: rumo a uma economia circular
Reutilize o fluido frigorigéneo existente e evite a produção de mais de 250 000 kg de gás F novo todos os anos.
As unidades VRV IV+ série Q estão agora disponíveis com atribuição de fluido frigorigéneo recuperado e certificado. Faça uma escolha positiva pelo ambiente optando por um produto VRV L∞P da Daikin!
Hoteles Santos
Para um complexo de hotéis, substituir todo o sistema de ar condicionado significa uma
enorme perda de negócios durante um longo período de tempo. Este projeto prova que existe uma solução
económica e rápida que reduz substancialmente os custos operacionais.
Merlin Properties
A tarefa era mudar as unidades exteriores e interiores de um sistema R-22 instalado em 1996.
Veja como isto foi feito.
Caso do The Bloomsbury Hotel
Saiba como ajudámos o The Bloomsbury Hotel a diminuir a utilização de energia do seu edifício, reduzir as emissões de CO2 em 30% e melhorar os níveis de conforto para os hóspedes otimizando o controlo da climatização.
Caso da Torre Serenissima
A Torre Serenissima, um edifício de escritórios de 11 andares, é a sede da Brescia Padova Motorway em Verona, Itália. Fornecemos uma atualização completa à Torre Serenissima, que utilizava um sistema de refrigerante R-22 obsoleto, para aumentar a eficiência energética e o conforto.