Skip to main content

Certificar o seu edifício ecológico

Enquanto empresa reconhecida no setor dos sistemas AVAC-R, a Daikin é a melhor parceira para os seus projetos de edifícios ecológicos.

A importância dos edifícios ecológicos

À primeira vista, as soluções para edifícios energeticamente eficientes podem parecer dispendiosas, mas a escolha da opção sustentável permite poupar dinheiro a longo prazo. Ao investir numa solução ecológica, reduz os custos operacionais e beneficia de recursos renováveis. Mantenha-se à frente da legislação e aumente o valor de mercado do seu edifício.

O seu parceiro ecológico

A nossa equipa de Profissionais Acreditados (APs) está ao dispor para o orientar na seleção do equipamento adequado para alcançar os objetivos do seu edifício ecológico de acordo com o orçamento. Quer seja a certificação BREEAM ou LEED, conceção sustentável ou colocação em funcionamento, a Daikin acompanha-o em cada passo do caminho para o ajudar a maximizar o programa de construção ecológica.

O que é BREEAM, LEED e WELL?

BREEAM, LEED e WELL são os três sistemas de classificação de edifícios ecológicos mais utilizados no mundo. Oferece uma estrutura que auxilia os proprietários de edifícios, arquitetos e designers na escolha de soluções sustentáveis a longo prazo e eficientes em termos de custos. 

Como funcionam?

Utilizando agentes de avaliação independentes e licenciados, avaliam a eficiência energética e os processos de utilização de água, saúde e bem-estar, poluição, transporte, materiais, desperdício, ecologia e gestão, e atribuem aos edifícios uma classificação baseada nestas avaliações científicas em categorias baseadas no número de pontos alcançados.

Ao criar estas metas à frente dos requisitos regulamentares, incentiva uma maior sustentabilidade e inovação na indústria da construção.

Ficha de avaliação BREEAM/LEED da Daikin

Criada pela nossa equipa de especialistas, a Ficha de avaliação BREEAM/LEED da Daikin ajuda-o a aumentar a classificação do edifício. Poupa tempo se enviar esta ficha diretamente aos agentes de avaliação ao candidatar-se a créditos BREEAM ou LEED. 

Download the sheet now

A Solução Total Daikin

Muitos edifícios costumam ter sistemas separados para aquecimento, arrefecimento, refrigeração, ventilação e água quente sanitária. Consequentemente, desperdiça-se muita energia. Oferecemos uma alternativa mais eficiente com a Solução Total Daikin. A Solução Total Daikin gere até 70% do consumo de energia do edifício para oferecer uma eficiência energética máxima a custos de funcionamento mínimos e reduzir as emissões de CO2.

Tecnologia de volume variável do fluido frigorigéneo (VRV) e inverter

BREEAM, LEED e Daikin consideram a eficiência energética uma prioridade essencial no desenvolvimento de um projeto ecológico. O melhor investimento que pode escolher é a tecnologia de volume variável do fluido frigorigéneo da Daikin para sistemas VRV, porque lhe permite ajustar a temperatura do fluido frigorigéneo para refletir as condições reais e criar continuamente uma ótima eficiência sazonal. As unidades de recuperação de calor VRV, Chiller e de refrigeração Daikin utilizam a tecnologia inverter para oferecer os mais elevados valores BREEAM, LEED e WELL para cálculos de eficiência energética. 

A Rede Inteligente

Para reduzir drasticamente o consumo de energia do seu edifício, o funcionamento do ar condicionado tem de ser gerido e monitorizado 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Rede Inteligente (i-Net) da Daikin é uma ferramenta de dados e análise baseada na internet, que lhe permite focar-se nas suas atividades comerciais e delegar-nos a gestão do AVAC-R. A Daikin i-Net aperfeiçoa continuamente o funcionamento do seu sistema sem qualquer intervenção da sua parte.

Os nossos projetos de edifício ecológico

Especializamo-nos em ajudar muitos promotores a alcançar as certificações BREEAM Excellent, LEED Gold, NZEB e semelhantes. Explore alguns dos projetos de edifícios ecológicos em que trabalhámos.

Certificação BES 6001

As fábricas da Daikin na Bélgica e na República Checa, e os sistemas VRV, Sky Air, Daikin Altherma, Split e Chiller possuem todos a certificação BES 6001. Esta certificação assegura um aprovisionamento responsável do ponto de vista social, económico e ambiental ao longo de toda a cadeia. A certificação BES 6001 é oficialmente reconhecida pela BREAAM e a incorporação de produtos com a certificação BES 6001 no edifício aumenta significativamente a classificação BREEAM.

Saber mais

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?