Skip to main content

Tecnologia de substituição

Atualize o seu sistema para melhorar a eficiência energética, reduzir os custos de energia e evitar avarias inesperadas para um conforto fiável durante todo o ano.

Substituições rápidas e de qualidade

Quer seja proprietário de uma empresa ou de uma residência, é importante assegurar que o seu sistema AVAC-R está atualizado e a funcionar à capacidade total. Desde a conformidade com novos regulamentos à integração das mais recentes tecnologias de eficiência energética, podemos atualizar o seu equipamento para melhorar a fiabilidade e reduzir os custos a longo prazo.

1. Reutilização dos tubos de drenagem

Os tubos de PVC rígidos podem ser facilmente reutilizados. Apenas são necessários testes hidráulicos

2. Reutilização dos tubos de fluido frigorigéneo

Os tubos utilizados para R-22 também funcionam com o VRV-Q, graças às pressões de funcionamento inferiores do sistema.

3. Reutilização dos tubos de ligação de fluido frigorigéneo

Não existem restrições ao atualizar a partir de um sistema Daikin VRV. Outros sistemas VRF exigem tubos de ligação para suportar a pressão até 3,3 MPa.

4. Reutilização das ligações do controlo remoto

Reutilize as ligações ao atualizar a partir de um sistema Daikin VRV. Noutros casos, isso dependerá do tipo de cabo.

5. Reutilização das ligações interiores-exteriores

Reutilize ao atualizar a partir de um sistema Daikin VRV. Noutros casos, isso dependerá do tipo de cabo.

6. Unidades interiores

As unidades interiores têm de ser substituídas.

7. Unidades exteriores

As unidades exteriores têm de ser substituídas.

  • Sem perturbar as operações diárias

    • Combine componentes originais com tecnologias de substituição para receber atualizações de elevada qualidade
    • Os projetos são realizados ao fim de semana para evitar a interrupção das suas atividades comerciais
  • Tranquilidade

    • O seu equipamento está em conformidade com os mais recentes regulamentos relativos à energia
    • Prevenção de potenciais avarias que podem ocorrer com equipamento desatualizado
    • Mantenha as atividades comerciais a funcionar continuamente
  • Custos inferiores

    • Atualizações simples evitam renovações dispendiosas e inconvenientes
    • Sem interrupções das atividades comerciais nem custos de mudança/redecoração
  • Substituição de sistemas de outras marcas

    • Podemos substituir equipamento de outros fabricantes com a tecnologia extremamente eficiente e flexível da Daikin

Soluções de substituição para proprietários de residências

Com as nossas soluções de substituição, os proprietários de residências podem atualizar a respetiva bomba de calor com as tecnologias mais recentes para alcançar o melhor conforto. Os custos de instalação permanecem baixos, uma vez que apenas é necessário substituir as unidades interiores e exteriores.

Enquanto proprietário de uma residência, pode beneficiar de:

Design e funcionalidade

Atualizar um sistema R-410A ou R-32 concede-lhe acesso a uma ampla escolha de unidades interiores inovadoras.

Tecnologia avançada

Combinação única de humidificação, desumidificação, ventilação e purificação; Ligação ao Controlador Online da Daikin

Funcionamento silencioso

O nível de som das unidades interiores pode ser tão baixo quanto 19 dB (A).

Poupe nos custos de funcionamento

Poupe até 50% nos custos de funcionamento substituindo o seu sistema de ar condicionado antigo.

Referências

Saiba mais sobre as nossas soluções de substituição

Caso do The Bloomsbury Hotel

Saiba como ajudámos o The Bloomsbury Hotel a diminuir a utilização de energia do seu edifício, reduzir as emissões de CO2 em 30% e melhorar os níveis de conforto para os hóspedes otimizando o controlo da climatização.

    Caso da Torre Serenissima

    A Torre Serenissima, um edifício de escritórios de 11 andares, é a sede da Brescia Padova Motorway em Verona, Itália. Fornecemos uma atualização completa à Torre Serenissima, que utilizava um sistema de refrigerante R-22 obsoleto, para aumentar a eficiência energética e o conforto.

    Explorar os nossos produtos

    Recursos do proprietário

    Recursos do instalador