Skip to main content

A equipa por detrás dos nossos produtos de aquecimento

Podemos ser conhecimentos como líderes globais do ar condicionado, mas, nos últimos anos, também nos estabelecemos como inovadores no mercado do aquecimento. Mas por detrás de cada solução de aquecimento inovadora que criamos está um engenheiro talentoso. Nesta série, estamos a desvendar os bastidores e a colocar a nossa equipa de desenvolvimento do aquecimento no centro das atenções. Conheça as suas histórias, saiba mais sobre as suas carreiras e descubra como o seu trabalho nos ajuda a criar um mundo mais saudável, sustentável e confortável.

Conheça Rishi e Harsh

Engenheiros de desenvolvimento do aquecimento no Centro de Desenvolvimento EMEA

"Desde sessões intensas de troca de ideias à superação de curvas de aprendizagem e ao alcance do momento “eureca”. Sabemos que fomos bem-sucedidos quando criámos uma unidade que equilibra o design, a eficiência e o desempenho."

“As bombas de calor vão além do design e da estética.”

Rishi: "Atualmente, estou a trabalhar numa bomba de calor concebida para o mercado escandinavo e alemão, que consideramos ser um “modelo topo de gama”. No entanto, depressa descobri que a bomba de calor atual implica mais do que um design fantástico; deve ser eficiente a nível energético e cumprir os mais elevados padrões de qualidade e desempenho."

"O principal objetivo da nossa equipa é apresentar um produto excecional com funcionalidades avançadas e a capacidade de proporcionar o máximo conforto aos clientes.”

“Os grandes desafios apresentam novas oportunidades.”

Harsh: “O meu primeiro projeto foi desenvolver a nova geração de bombas de calor geotérmicas. Devido às altas expectativas do mercado, a nossa equipa enfrentou vários desafios técnicos que tivemos de ultrapassar num prazo apertado. No final, apresentámos uma unidade de alto desempenho em todos os aspetos, de que todos nos podemos orgulhar.”

Rishi: “Atingir o nosso objetivo para um projeto é o maior desafio que enfrentamos, mas isso é o que torna o processo de desenvolvimento entusiasmante. Transforma-se num percurso: Desde sessões intensas de troca de ideias à superação de curvas de aprendizagem e ao alcance do momento “eureca”. Sabemos que fomos bem-sucedidos quando criámos uma unidade que equilibra o design, a eficiência e o desempenho.”

“Uma equipa diversa com um objetivo comum”

Rishi: “Fico feliz por poder partilhar estas experiências de desenvolvimento especiais com uma equipa de colegas extraordinária. Trabalhar com uma equipa tão diversa aumenta a abertura a novas ideias. São as diferentes perspetivas, experiências e conhecimentos que se tornaram os pilares do Centro de Desenvolvimento EMEA (EDC).”

O salto para a Bélgica

Harsh: “Estudei para ser engenheiro mecânico na Índia antes de me mudar para a Bélgica há dois anos. A Daikin Europe é o meu primeiro emprego.”

Rishi: “Este é o meu primeiro emprego. Conhecei a minha carreira como estagiário na Daikin Índia enquanto estava a tirar o curso de engenharia mecânica. Após o meu estágio, candidatei-me à Daikin Europe, fui aceite e mudei-me para a Bélgica. O meu percurso desde a Daikin Índia à Daikin Europe foi um sonho tornado realidade.”

O que vem a seguir?

Harsh: “Tornei-me líder de outro projeto. Embora haja uma curva de aprendizagem acentuada, estou a apreciar a versatilidade que esta função traz ao meu emprego.”

Rishi: “Passar de estagiário a funcionário internacional representou uma enorme curva de aprendizagem para mim e o conceito de formação no emprego da Daikin é algo que aprecio, uma vez que apresenta grandes oportunidades e desafios. Em suma, tem sido um percurso repleto de inovação, entusiasmo e motivação.”

Conheça o Joris

Designer de aquecimento no Centro de Desenvolvimento EMEA

"Sempre me interessei pela mecânica, desde muito jovem. Os meus pais tinham um negócio de garagens e eu estava sempre a trabalhar em motores. Contudo, também tinha uma paixão pelo design. Procurava algo que combinasse estes dois interesses, por isso decidi tirar o curso de eletromecânica."

Fale-nos do seu percurso profissional e do que o trouxe à Daikin Europe

"Sempre me interessei pela mecânica, desde muito jovem. Os meus pais tinham um negócio de garagens e eu estava sempre a trabalhar em motores. Contudo, também tinha uma paixão pelo design. Procurava algo que combinasse estes dois interesses, por isso decidi tirar o curso de eletromecânica. Juntei-me à Daikin Europe em 1996; foi o meu primeiro emprego e assinei o contrato mesmo antes de terminar o curso. Iniciei a minha carreira no departamento de ar condicionado e VRV antes de ser transferido para o aquecimento."

Em que consiste a sua função?

"A minha função consiste em focar-me na parte estrutural de uma unidade, especialmente na estrutura exterior. Trabalho com entidades externas na criação do design e, a partir daí, procuro saber como podemos adaptar o design à unidade. Em seguida, colaboro com uma equipa para testar o protótipo, de forma a verificar que a estrutura ajuda a unidade a cumprir os regulamentos de ruído mais recentes e as normas de alto desempenho da Daikin.”

Quais são algumas das unidades de aquecimento em que já trabalhou?

"Recentemente, trabalhei numa estrutura para a bomba de calor geotérmica e, agora, estou a trabalhar na estrutura de um novo monobloco."

Quais são os maiores desafios da criação destas unidades?

"Passo a maior parte do dia na sala de som, onde testo as unidades para verificar se cumprem os requisitos de ruído mais recentes. No caso de uma das nossas unidades, acabámos por ter de a colocar numa caixa de metal hermética dentro da estrutura. Foi a decisão certa, uma vez que, após vários testes, atingimos o ruído de funcionamento baixo que pretendíamos."

De que projeto mais se orgulha?

"Ajudei a criar o novo design da gama Daikin Altherma 3, que ganhou dois prémios importantes de design. Para mim, o mais importante é o feedback dos instaladores no terreno, e ouvi dizer que estavam satisfeitos com a Daikin Altherma 3. São excelentes notícias, dado que, se gostam de trabalhar com ela, é mais provável que a recomendem e vendam."

Quando não estou a trabalhar, estou a...

ver a minha equipa de futebol favorita (Club Brugge) a jogar, a cuidar do meu jardim ou a passar tempo com as minhas duas filhas.”

Conheça o Kobe

Engenheiro de desenvolvimento do aquecimento no Centro de Desenvolvimento EMEA

"Tirei o mestrado em eletromecânica e procurava um emprego no desenvolvimento de produtos. Comecei por testar software antes de passar para a equipa de soluções de aquecimento, para desenvolver bombas de calor. Agora, escrevo especificações de software para unidades interiores.”

Fale-nos do seu percurso profissional e do que o trouxe à Daikin Europe

"A minha carreira na Daikin Europe começou há cinco anos. Tirei o mestrado em eletromecânica e procurava um emprego no desenvolvimento de produtos. Comecei por testar software antes de passar para a equipa de soluções de aquecimento, para desenvolver bombas de calor. Agora, escrevo especificações de software para unidades interiores. Nunca esperei ter este cargo específico, mas gosto de ser um especialista nesta área (e de ver que os meus colegas me consideram como tal!).”

Em que consiste a sua função?

"O meu foco principal é escrever software para unidades interiores, como a unidade de injeção de gás e a EU HP. A minha função é estabelecer a ligação entre uma unidade interior e um controlador. Para o fazer, colaboro frequentemente com o nosso escritório associado em Ghent e com o fornecedor de software para antecipar potenciais problemas e realizar testes de seguimento. Também colaboro com a equipa de vendas para obter feedback dos clientes em tempo real e aplicar essas alterações ao nosso software.”

Quais são algumas das unidades de aquecimento em que já trabalhou?

"Trabalhei na Daikin Altherma, na unidade de injeção de gás e na EU HP."

Quais são os maiores desafios da criação destas unidades?

"O principal desafio é garantir que realizamos testes suficientes antes de lançarmos o produto, para detetarmos quaisquer problemas atempadamente. Se for o caso, precisamos de encontrar uma forma de resolvê-los no software ou nas especificações."

"Este é um desafio que enfrentámos ao criar a unidade de injeção de gás. Após efetuarmos diversos testes, tornou-se evidente que necessitávamos de adaptar todo o software, porque se tratava do primeiro modelo split hídrico. Mas é por esse motivo que os testes são tão necessários: o processo permite assegurar que o controlador e a unidade funcionam em conjunto na perfeição.”

De que projeto mais se orgulha?

"Orgulho-me sobretudo da nova Daikin Altherma e do seu novo controlador. O produto Daikin Altherma formou a base dos nossos produtos de aquecimento futuros e eu fui responsável por desenvolver a ligação entre o controlador e a unidade. Uma vez que era um sistema novo, tivemos a oportunidade de atualizar totalmente o controlador com um novo design, funcionalidades e ajustes do software.”

Quando não estou a trabalhar, estou a...

tocar guitarra elétrica na minha banda de rock ou jogar num torneio de futebol com colegas da Daikin.”