Skip to main content

Do documento "Fatores para a adoção de bombas de calor pelas habitações europeias".

Com base nos pressupostos do mercado utilizados neste modelo, espera-se que a instalação de uma bomba de calor para substituir uma caldeira a gás natural como sistema de aquecimento e produção de água quente sanitária gere poupanças de energia ao longo do período previsto de 10 anos. Espera-se que as poupanças aumentem ao longo do tempo.

Um dos argumentos recorrentes para a defesa da instalação de uma bomba de calor é o menor consumo de energia antecipado, que se reflete em faturas mais baixas, aumentando as poupanças para as habitações. Para facultar uma base sólida a este argumento, a Daikin Europe efetuou uma simulação que prevê os preços da energia na Europa. O exercício baseia-se necessariamente em pressupostos e está sujeito a um elevado nível de incerteza relativamente à evolução da economia global, no entanto, oferece uma base razoavelmente sólida para a futura avaliação das poupanças de energia.

Para estimar os futuros preços da energia para as habitações, a Daikin calculou uma projeção do preço de referência, com base nos preços da energia históricos corrigidos para minimizar o efeito de valores atípicos. Adicionalmente, o efeito do Sistema de Comércio de Licenças de Emissão da União Europeia nos preços para o consumidor foi considerado, assim como o futuro efeito da taxa de carbono. O gráfico abaixo indica uma estimativa da evolução dos preços com base nos pressupostos mencionados.

Embora os preços previstos após 2032 estejam fora do âmbito deste projeto, importa salientar como depois de 2035, o efeito do ETS e da taxa de carbono desempenhará um papel ainda mais importante em tornar os combustíveis fósseis mais dispendiosos para as habitações na Europa.

Para definir melhor as poupanças de energia até 2032, foi realizado um estudo que oferece uma projeção das poupanças estimadas ao longo de 10 anos. Foram analisados 2 casos:

  • o consumo de uma bomba de calor;
  • o consumo de uma caldeira a gás.

Para referência, selecionou-se uma habitação com uma necessidade de aquecimento de 10.000 kWh. Isto corresponde a (aproximadamente) um consumo de gás anual de 1100 m3. Esta habitação de referência é nova e conta com 200 m2 ou uma renovação de médias dimensões (até 120 m2, classe energética E).

Nesta comparação específica, espera-se que a instalação de uma bomba de calor gere poupanças de energia consistentes ao longo do período previsto de 10 anos. A tabela abaixo apresenta as poupanças de energia esperadas ao utilizar uma bomba de calor.

Espera-se que as poupanças de energia aumentem ao longo do tempo, à medida que a divisão entre os preços médios da eletricidade e do gás natural na Europa aumenta. O valor total poupado no final do período previsto na simulação é de 2602 euros. As poupanças são sempre positivas e aumentam a um ritmo estável ao longo de 10 anos.

Estas conclusões pressupõem uma taxa de renovação e um efeito de amplificação coerentes com a atual taxa Europeia, a implementação da taxa de carbono a partir de 2023 para facilitar a descarbonização e as constantes quotas de mercado das tecnologias com a eventual eliminação progressiva das caldeiras sem condensação.

Importa recordar, na interpretação dos dados neste documento, que os preços da energia previstos são motivados pelos pressupostos subjacentes no modelo e estão sujeitos a um elevado nível de incerteza relativamente à futura evolução do mercado energético e da economia global. Assim, é imperativo ter em conta que são simulações, não previsões.

Para uma avaliação quantitativa mais precisa, para fontes e referências, consultar o documento.