As bombas de calor são uma das principais soluções para alcançar os objetivos de descarbonização da UE. O estudo demonstra que a bomba de calor Daikin é 2-24 vezes menos carbónica, ajudando a poupar entre 0,2 e 2 toneladas de CO2-eq durante a fase de utilização anualmente (consoante o fator de emissão da rede elétrica de cada país).
O papel das bombas de calor na descarbonização
O principal objetivo do Pacto Ecológico Europeu consiste em descarbonizar a UE até 2050. Este plano abrangente visa reduzir as emissões de gases de estufa em 55% em todos os setores, incluindo a eletricidade e os edifícios. Atualmente, os edifícios consomem 40% da energia da região e contribuem para 36% das emissões. As bombas de calor são vitais para alcançar o objetivo de descarbonização da UE, oferecendo aquecimento com eficiência energética e ecológico em comparação com os sistemas baseados em combustíveis fósseis. Seis vantagens essenciais das bombas de calor para contribuir para os esforços de descarbonização: elevada eficiência energética, utilização de energia renovável, redução da dependência relativamente aos combustíveis fósseis, eletrificação do aquecimento, oportunidades de reabilitação e arrefecimento inteligente. A Agência Internacional de Energia espera que as bombas de calor reduzam a necessidade de gás da Europa para o aquecimento de edifícios em 21 mil milhões de metros cúbicos em 2030. A UE está a trabalhar no Plano de ação relativo às bombas de calor da UE, tendo como alvo 10 milhões de instalações de bombas de calor adicionais até 2027, avaliando opções de financiamento para edifícios individuais e redes de aquecimento abastecidas por grandes bombas de calor, e integrando a avaliação nas estratégias locais e regionais de aquecimento e arrefecimento.
Avaliação do ciclo de vida das bombas de calor
A Daikin segue o método padronizado de Avaliação do ciclo de vida (LCA) desde 2021 para as bombas de calor, avaliando a totalidade do ciclo de vida, da extração dos recursos à eliminação de resíduos. Esta abordagem de Avaliação do ciclo de vida "do princípio ao fim" oferece uma compreensão abrangente da pegada ambiental, incluindo todas as fases, do fabrico ao fim do ciclo de vida. Deste modo, é uma abordagem em linha com o conceito de carbono durante toda a vida (WLC), que considera a pegada carbónica total ao longo da existência do produto. A Avaliação do ciclo de vida da Daikin é verificada por uma terceira entidade independente e apresentada como Declaração ambiental do produto (EPD). As Declarações ambientais dos produtos contribuem para obter créditos em esquemas de certificação como LEED e BREEAM, tornando-se essenciais para corresponder aos regulamentos nacionais, como o regulamento ambiental francês RE2020, promovendo edifícios com eficiência energética. É possível aceder às Declarações ambientais dos produtos para França em bases de dados como PEP Ecopassport e INIES.
Estudo: pegada carbónica da bomba de calor Daikin em comparação com a caldeira a gás
O estudo foi realizado para a Daikin Altherma 3 R 180 l (bomba de calor ar-água) e uma caldeira a gás muito eficiente (90% de eficiência).
Carbono durante toda a vida
O GWP total da bomba de calor Daikin é praticamente oito vezes menor do que o GWP total da caldeira a gás: 7,87 toneladas de CO2-eq versus 63,9 toneladas de CO2-eq (ao longo de um período de referência de vida útil = 17 anos). Esta diferença explica-se pelo elevado contributo da fase de utilização para os valores totais de ambos os produtos comparados, sendo que a bomba de calor Daikin consome menos energia e funciona a eletricidade com menor GWP (aqui: mistura de eletricidade em França).
Carbono operacional
O carbono operacional representa a maior parte do total de emissões de CO2 da bomba de calor e da caldeira a gás. As emissões da caldeira a gás utilizada neste estudo são quase 10 vezes mais do que a bomba de calor. A utilização de energia foi calculada para França. A pegada ambiental da fase de utilização da bomba de calor varia consoante o país devido ao fator de emissões específico da rede elétrica.
Vantagens das emissões de carbono da bomba de calor durante a fase de utilização por país
Substituir uma caldeira a gás por uma bomba de calor resulta em poupanças significativas das emissões de CO2 em edifícios tipicamente unifamiliares nos países europeus. Para ilustrar isso, são calculadas as emissões de CO2 ao longo do período de um ano em diferentes mercados europeus, para uma habitação típica de médias dimensões de 10.000 kWh de consumo anual de energia - representativo para o mercado de novas construções. Os países considerados neste estudo são França, Reino Unido, Itália, Espanha, Países Baixos, Bélgica, Alemanha e Polónia. Os países foram divididos em dois grandes grupos com base na temperatura mínima em média ou a denominada temperatura de projeto, ou Td. A temperatura de projeto dos dois grupos diferentes em consideração são -7 e -11,6 °C respetivamente.
Países com Td=-7 °C
Países com Td=-11,6 °C
Resultados do caso real
Como os gráficos demonstram, as emissões anuais da utilização das bombas de calor são 2-24 vezes mais baixas do que as emissões das caldeiras a gás, oferecendo o mesmo aquecimento e arrefecimento de ar e água para a habitação em todos os países estudados. Uma vez que se espera que a pegada ambiental da eletricidade reduza no futuro próximo a longínquo devido aos investimentos em energia renovável levados a cabo pela UE e pelo Reino Unido, as bombas de calor também continuarão a ter menos emissões na fase de utilização, contribuindo para o alcance dos respetivos objetivos climáticos.
Em conclusão, as bombas de calor constituem uma solução positiva para o clima e pronta a utilizar com vantagens ambientais de longo alcance em comparação com as caldeiras a gás tradicionais.
Para uma avaliação quantitativa mais precisa, para fontes e referências, consultar o documento.