Skip to main content

Aquecer e arrefecer a sua habitação à temperatura perfeita depende de muitas variáveis

Sala de estar branca com plantas e um álbum de fotografias numa mesa redonda

Manter a sua habitação à mesma temperatura durante todo o ano pode causar desconforto, aumentar o valor das faturas de eletricidade e prejudicar o planeta. A temperatura ideal no inverno pode ser desconfortável no verão. Qual é a solução?

 

Como é que a bomba de calor ar-ar arrefece o seu espaço no verão?

Uma bomba de calor ar-ar é um sistema de ar condicionado. Funciona extraindo o calor no interior da sua habitação através de uma ou mais unidades interiores e transferindo-o para o exterior, através de uma unidade exterior discretamente posicionada no exterior da sua habitação. Este é o processo inverso através do qual uma bomba de calor ar-ar aquece a sua habitação nos dias frios.

Que temperatura deve definir quando o clima está quente?

É costume dizer que se deve manter uma temperatura ambiente de 21-22 ˚C durante todo o ano, mas esta temperatura pode ser desconfortável no verão.

Ao arrefecer a sua habitação, deve estabelecer uma diferença de 4 ˚C a 10 ˚C entre a temperatura interior e a temperatura exterior. Se a diferença for maior, corre o risco de choque térmico ao sair, o que é prejudicial para a saúde. Manter a temperatura neste intervalo também é melhor para o consumo de energia.

Mas o mais importante é manter o conforto para si e para quem o rodeia. Há pessoas que têm mais calor do que outras, como os idosos ou os bebés. Os animais domésticos também não gostam de muito frio nem calor.

A divisão também é determinante, uma vez que pode querer que as áreas de repouso sejam mais frescas do que as áreas comuns. O número de janelas numa divisão, ou a presença de cortinas ou tapetes, também podem ser importantes para a perceção de frescura de um espaço.

Qual é a melhor definição quando está em casa nos dias quentes?

Quer a temperatura seja controlada na divisão ou através da aplicação Onecta, tem muitas definições à escolha para todas as situações. Pode criar diferentes programas com até seis definições de temperatura por dia durante sete dias, com uma temperatura para quando costuma estar em casa e outra para quando não está. Assim, não é necessário desperdiçar dinheiro em arrefecimento (ou aquecimento) pelo facto de manter uma temperatura fixa.

Se tiver um sistema de bomba de calor ar-ar multi-split, com uma unidade exterior e até cinco unidades interiores, pode definir o sistema para proporcionar diferentes temperaturas em diferentes divisões.

Definição de temperaturas no inverno versus no verão – será que devem ser diferentes?

Em síntese: provavelmente, sim. Não faz sentido manter a mesma temperatura durante todo o ano se não se sentir confortável e se os custos forem superiores. Além disso, pode não ser a abordagem mais sustentável em termos ambientais. É por isso que a bomba de calor ar-ar oferece tanta flexibilidade e versatilidade.