Skip to main content
Casal de futuros pais a conversar enquanto a mulher está sentada numa cadeira

Com menores custos de funcionamento, maior eficiência e vida útil prolongada, há uma bomba de calor para cada tipo de habitação. A questão é: as bombas de calor são mais adequadas a projetos de renovação ou novas construções?

 

A instalação de uma bomba de calor ar-ar tem muitas vantagens, desde o aumento da eficiência à poupança de dinheiro. Mas será que são mais adequadas a projetos de renovação ou novas construções? Em síntese, a resposta é ambos.

Uma bomba de calor ar-ar pode oferecer aquecimento e arrefecimento. No inverno, a bomba de calor extrai calor do ar exterior e distribui-o no interior. Nos dias quentes, funciona de forma inversa, extraindo calor do ar interior para o exterior, para arrefecer a habitação. As bombas de calor são alimentadas a eletricidade e transferem o calor utilizando um fluido frigorigéneo para proporcionar conforto durante todo o ano.

Se está a construir uma nova habitação, a fase de construção é perfeita para instalar uma bomba de calor ar-ar. Pode optar entre diferentes unidades interiores:

  • Mural
  • De chão
  • Unidade de conduta

As bombas de calor murais Daikin são silenciosas. São boas notícias para quem adora o design, uma vez que as unidades murais Daikin estão disponíveis numa variedade de cores e acabamentos atrativos. Algumas das nossas unidades interiores murais receberam prémios de design conhecidos, tais como Reddot, iF ou Good Design Award.

As unidades de chão podem ser instaladas praticamente em qualquer lugar da habitação. Graças ao seu tamanho compacto, podem instalar-se sob uma janela ou sótão com pé direito reduzido.

As unidades de condutas Daikin oferecem o nível máximo de flexibilidade e desempenho em divisões com espaço limitado ou com formato irregular.

 

Casal de futuros pais a jogar um jogo de vídeo no quarto
Casal de futuros pais deitados no sofá a conversar

As nossas unidades também funcionam em edifícios existentes ou habitações antigas. Para que uma bomba de calor funcione com maior eficiência, a sua habitação tem de estar bem isolada. Uma habitação com um isolamento insuficiente necessita de uma bomba de calor maior para compensar a perda de calor, o que aumenta os custos de instalação e funcionamento.

Pode utilizar uma bomba de calor ar-ar para reduzir a fatura da eletricidade, mantendo o sistema de aquecimento existente. Por exemplo, adicionar um sistema multi-split e painéis solares fotovoltaicos a uma caldeira a gás existente. Na primavera e no outono, basta desligar os radiadores ou o termóstato da divisão. O sistema multi-split é perfeitamente capaz de abranger a solicitação total. Em pleno inverno, ou em períodos particularmente frios, basta abrir os radiadores e colocá-los a funcionar de forma complementar com a bomba de calor ar-ar, sendo que funcionarão como fonte de calor secundária, quando necessário.

Em novas construções ou não, a bomba de calor Daikin oferece vantagens durante todo o ano.