Skip to main content

Lisboa, 25 de setembro de 2024 – A Daikin organizou um evento exclusivo para convidados e especialistas do setor no Renaissance Porto Lapa Hotel, um hotel de 5 estrelas na cidade do Porto, recentemente inaugurado e equipado com soluções avançadas de AVAC da Daikin.

O evento reuniu mais de meia centena de convidados, entre projetistas, instaladores e outros clientes profissionais da Daikin, além de contar com a presença de colaboradores especializados nas soluções da marca. O objetivo deste evento foi fundamentalmente a apresentação e explicação detalhada das soluções Daikin para o setor hoteleiro, reforçando a posição de liderança da marca na oferta de tecnologias sustentáveis e eficientes.

O Renaissance Porto Lapa Hotel foi escolhido para o evento por integrar soluções Daikin que, para além de serem exemplo de sustentabilidade, permitiram a esta unidade hoteleira ser a primeira em Portugal a conquistar a certificação LEED Platinum (nível mais elevado existente). Este hotel de excelência, que conta com 12.308 m² e 164 quartos na cidade do Porto, destaca-se ainda pela sua arquitetura inovadora e compromisso com práticas ecológicas, tornando-se um modelo de hospitalidade moderna e responsável.

O evento contou com a participação de diversos especialistas da Daikin, entre os quais António Nunes (Sales North Manager), Pedro Miranda (Consulting Sales Supervisor), Gil Costa (Applied Systems Supervisor) e Paulo Palhau (Consulting Sales Engineer). Além disso, estiveram presentes na sessão dois convidados especiais: Fernando Silva, Head of AVAC da JFA Engenharia, e Carlos Ferreira, General Director AVAC da Race, que partilharam a sua experiência na implementação das soluções no Renaissance Porto Lapa Hotel.

A sessão iniciou-se com uma abordagem à evolução e recuperação do mercado Hoteleiro nos últimos anos, assim como às principais tendências do futuro próximo.  Passou-se depois para os temas considerados chave e desafiantes no mercado hoteleiro, e que interagem com as soluções inovadoras da Daikin, tais como:

  • Climatização e Produção de AQS através de chiller e bomba de calor
  • Qualidade do ar interior - Unidades de tratamento de ar (UTAs) e ventiloconvectores 
  • Serviços de controlo, monitorização, aluguer e manutenção

Os participantes, ao longo deste dia, também puderam explorar a implementação prática dessas soluções durante uma visita técnica guiada.

Apresentação das soluções Daikin instaladas no Renaissance Porto Lapa Hotel.

O Renaissance Porto Lapa Hotel destaca-se pelas suas práticas de sustentabilidade, com uma elevada economia de energia em comparação com edifícios convencionais. As tecnologias inovadoras Daikin instaladas incluem:

  • 2 bombas de calor multifuncionais ( 4 tubos) com compressores parafuso inverter: EWYD450 4Z-XR
  • 2 bombas de calor Alta Temperatura (75º) com compressores parafuso para AQS: EWWH090J
  • 12 unidades de tratamento de ar (simples e duplo fluxo)
  • 167 ventiloconvetores do tipo conduta e cassete com motor EC
  • Sistema DX para sala servidores

Um conjunto de soluções que contribuem diretamente para a eficiência energética e conforto dos hóspedes, ao mesmo tempo que respeitam os padrões mais elevados de responsabilidade ambiental.

Inovadores até na sustentabilidade e eficiência energética

O compromisso com a sustentabilidade é uma prioridade para o Renaissance Porto Lapa Hotel e para a Daikin. Para além de todos os elementos diferenciadores Daikin descritos anteriormente, o hotel destaca-se ainda pela conservação de água, com a reutilização de 55% da água da chuva para descargas sanitárias, e pelo uso de painéis fotovoltaicos que fornecem até 12% da eletricidade total consumida. A instalação de estações de carregamento para veículos elétricos e o uso de materiais sustentáveis reforçam o papel do hotel como um modelo de eco-hospitalidade.

Com uma extensa gama de soluções aplicáveis aos vários segmentos de mercado, desde o Doméstico, Comercial, Hoteleiro, Hospitalar e Industrial, a Daikin continua a demonstrar o seu compromisso em fornecer tecnologias que aliam inovação e responsabilidade ambiental, contribuindo para o sucesso dos seus parceiros.

Sobre a Daikin

Preocupamo-nos com o ar. Utilizamos os nossos anos de experiência em ar condicionado e a nossa paixão por tecnologias inovadoras para que o ar que respiramos seja o melhor possível. E queremos fazer isso ao mesmo tempo que cuidamos do ambiente e protegemos as gerações futuras. Até 2050, ambicionamos ser neutros em termos de carbono em todas as nossas ações e nos produtos e soluções que vendemos. Esta é a nossa missão na Daikin.

 

Daikin Portugal

Daikin Airconditioning Portugal S.A, nasceu em novembro de 2004, recorrente do processo de aquisição da Esteproar pela Daikin Europe N.V. Com uma presença global em 145 países, é o fornecedor líder de soluções AVAC&R: aquecimento, ventilação, ar condicionado, refrigeração e sistemas hidrónicos (chillers e ventiloconvectores). Em Portugal tem dois escritórios – a sede em Paço de Arcos e sucursal em Vila do Conde.

Com um século de experiência no fabrico de equipamentos AVAC&R, Daikin é o único fabricante envolvido em todas as vertentes do fabrico, vendas e assistência de uma vasta gama de soluções de climatização, com mais de 90 unidades de produção em todo o mundo. Disponibiliza um portefólio completo de produtos, soluções e serviços para os diferentes tipos de aplicação – residencial, comercial e industrial, de forma a responder às necessidades dos nossos clientes. O seu compromisso passa pela dedicação à excelência tecnológica, ao design e às normas de qualidade mais elevadas para que os clientes possam confiar no conforto que proporciona.