Skip to main content

Sistemas aplicados – bombas de calor​

A partir de 1 de janeiro de 2027, apenas os produtos com um fluido frigorigéneo com potencial de aquecimento global (GWP) < 150 podem ser introduzidos no mercado para os sistemas autónomos ≤ 12 kW e > 12 kW até ≤ 50 kW​
Em breve, serão divulgadas mais informações.​

A partir de 1 de janeiro de 2029, apenas os produtos com um fluido frigorigéneo com GWP < 150 podem ser introduzidos no mercado para os sistemas autónomos > 50 kW. ​
Em breve, serão divulgadas mais informações​

​

​Sistemas aplicados – apenas arrefecimento​

A partir de 1 de janeiro de 2027, apenas os produtos com um fluido frigorigéneo com GWP < 150 podem ser introduzidos no mercado para os chillers ≤ 12 kW​
Em breve, serão divulgadas mais informações​

A partir de 1 de janeiro de 2027, apenas os produtos com um fluido frigorigéneo com GWP < 750 podem ser introduzidos no mercado para os chillers > 12 kW.​
A Daikin já oferece sistemas R-32 e, no futuro próximo, serão lançados sistemas R-454C e R-290 (propano).​

Os produtos com fluidos frigorigéneos com um GWP superior ainda podem ser vendidos, mantidos e reparados ao longo de toda a vida útil, desde que tenham sido introduzidos no mercado antes da data de proibição.

2030, data de revisão​

Em 2030, a Comissão Europeia realizará uma avaliação para determinar se as proibições de produtos depois de 2030 são tecnologicamente exequíveis. Consoante este relatório, ainda será possível efetuar alterações às proibições em vigor depois de 2030. Nas descrições gerais apresentadas, estas setas são marcadas com uma cor mais clara. Estarão disponíveis mais informações mais perto da data de revisão em 2030.

Perguntas frequentes