Skip to main content

Sistemas split ar-água​

A partir de 1 de janeiro de 2025, apenas os produtos com um fluido frigorigéneo com potencial de aquecimento global (GWP) < 750 podem ser introduzidos no mercado para sistemas split com uma carga inferior a 3 kg.​
A Daikin já oferece uma gama completa de sistemas R-32.​

A partir de 1 de janeiro de 2027, apenas os produtos com um fluido frigorigéneo com GWP < 150 podem ser introduzidos no mercado para todos os sistemas split ≤ 12 kW.​
A Daikin está a investigar e a desenvolver uma gama de sistemas R-290 e R-454C, saiba mais sobre a nossa perspetiva relativa aos fluidos frigorigéneos aqui.

A partir de 1 de janeiro de 2029, apenas os produtos com um fluido frigorigéneo com GWP < 750 podem ser introduzidos no mercado para todos os sistemas split > 12 kW.​
A Daikin já oferece uma gama completa de sistemas R-32.

​

Sistemas monobloco​

A partir de 1 de janeiro de 2027, apenas os produtos com um fluido frigorigéneo com GWP < 150 podem ser introduzidos no mercado para os sistemas autónomos ≤ 12 kW e > 12 kW e ≤ 50 kW.​
A Daikin já oferece uma gama de sistemas R-290 (propano).​. Saiba mais sobre o sistema Daikin Altherma 4 aqui.​

Os produtos com fluidos frigorigéneos com um GWP superior ainda podem ser vendidos, mantidos e reparados ao longo de toda a vida útil, desde que tenham sido introduzidos no mercado antes da data de proibição.

​2030, data de revisão​

Em 2030, a Comissão Europeia realizará uma avaliação para determinar se as proibições de produtos depois de 2030 são tecnologicamente exequíveis. Consoante este relatório, ainda será possível efetuar alterações às proibições em vigor depois de 2030. Nas descrições gerais apresentadas, estas setas são marcadas com uma cor mais clara. Estarão disponíveis mais informações mais perto da data de revisão em 2030.

Perguntas frequentes