Skip to main content

A Daikin anunciou mais detalhes sobre o seu novo sistema de Recuperação de calor VRV 5, cujo lançamento está previsto para julho e a mais recente evolução da tecnologia de volume variável de fluido frigorigéneo (VRV) desenvolvida pela Daikin há 40 anos. Especificamente concebida para proporcionar reduções significativas da pegada de carbono dos edifícios comerciais, a solução de climatização foca-se em reduzir o impacto ambiental direto e indireto. Ainda assim, apresenta simplicidade e flexibilidade de design e instalação, características que se destacam nos sistemas VRV.

Redução das emissões diretas e indiretas

Para promover a descarbonização dos edifícios, os novos sistemas devem reduzir o impacto direto e indireto do CO2eq. A Daikin focou-se em maximizar a eficiência operacional em condições reais, minimizando o impacto. A nova solução tem uma eficiência sazonal líder de mercado, com um aumento de 13% do desempenho em comparação com a geração anterior. Adicionalmente, o sistema de recuperação de calor de 3 tubos muito eficiente da Daikin, que permite o arrefecimento e aquecimento simultâneos, proporciona um controlo individual confortável, assim como um aquecimento praticamente gratuito, transferindo o calor de áreas de arrefecimento para as áreas que necessitam de calor. Além disso, os sistemas VRV da Daikin não necessitam de bombas que consomem energia, e apenas têm dois níveis de transferência de energia (do ar para o fluido frigorigéneo e do fluido frigorigéneo para o ar) minimizando as perdas e impulsionando ainda mais a eficiência geral do sistema.

Para reduzir também o potencial impacto direto do sistema, a Recuperação de calor VRV 5 foi especificamente criada para o fluido frigorigéneo R-32 com um potencial de aquecimento global (GWP) inferior. Além de o R-32 transportar o calor de forma mais eficiente do que o R-410A, permitindo uma carga de fluido frigorigéneo mais baixa, tem também um potencial de aquecimento global (GWP) inferior, produzindo em conjunto uma redução das potenciais emissões diretas de CO2eq do sistema até 71%. O R-32 é também um fluido frigorigéneo de componente único, que apoia a economia circular, uma vez que é fácil de recuperar e reciclar.

Esta combinação de desenvolvimento de desempenho e tecnologias significa que a Recuperação de calor VRV 5 é a solução ideal para projetos em que o impacto ambiental é a prioridade, incluindo os que procuram alcançar a acreditação BREEAM, LEED ou WELL.

Flexível para se adequar a qualquer edifício comercial

A Recuperação de calor VRV 5 da Daikin oferece também o melhor design da sua classe e versatilidade de instalação, o que significa que se adequa a uma ampla variedade de edifícios e locais de instalação. O sistema tem um amplo intervalo de temperaturas de funcionamento até +46 °C em arrefecimento e -20 °C em aquecimento. Também oferece uma pressão estática externa (ESP) de até 78 Pascals (Pa), pelo que a unidade pode ser instalada com condutas para o exterior, em espaços pequenos ou atrás de grelhas. Além disso, apresenta cinco níveis de som baixos até 40 db(A) com uma pressão sonora que permite a instalação de acordo com os requisitos de planeamento urbano, melhorando os níveis de conforto.

A recuperação de calor VRV 5 oferece as mesmas tubagens longas que a atual gama VRV e diâmetros de tubo ainda mais pequenos, reduzindo o espaço de instalação necessário. Oferece a gama de unidades exteriores mais ampla do mercado, com capacidades de aquecimento até 90 kW. A inclusão da Tecnologia Shîrudo da Daikin permite que o sistema seja utilizado em divisões e espaços pequenos.

A instalação da Recuperação de calor VRV 5 é também rápida. Graças ao fluxo através da ligação das caixas BSSV, o número de pontos de soldadura é reduzido, assim como a quantidade de kits de ligação de fluido frigorigéneo necessários.

Tranquilidade

A tecnologia Shîrudo oferece versatilidade para controlar com precisão a climatização interior de qualquer divisão ou superfície sem considerações adicionais, equipamento fornecido localmente ou estudos morosos. Com as medidas de resposta de fluido frigorigéneo integrado de fábrica e a validação fácil através do software Xpress, a Daikin garante a conformidade com a norma do produto IEC específica, ao sair da caixa. Como funciona a tecnologia Shîrudo? No improvável caso de fuga de fluido frigorigéneo, a deteção é imediata e a parte da instalação afetada é isolada. Isso minimiza o fluido frigorigéneo que pode estar sujeito a fugas e significa que apenas as unidades na parte do sistema afetada são desativadas, sendo que o resto permanece em funcionamento.

Unidades e controlos interiores inteligentes para uma solução tudo-em-um

A Recuperação de calor VRV 5 é compatível com uma gama contemporânea de unidades interiores otimizadas para R-32 especialmente concebidas, oferecendo a máxima flexibilidade para divisões com todas as configurações. As unidades de ventilação também podem ser integradas no sistema para melhorar a qualidade do ar interior e criar um ambiente interior mais saudável.

Para tornar o funcionamento o mais fácil possível, os controlos simples e intuitivos asseguram que o sistema funciona da forma mais confortável e eficiente. O mini BMS da Daikin, o intelligent Touch Manager, integra facilmente o controlo de climatização e equipamento de terceiros num sistema. Com um acesso local e baseado na cloud, os gestores de edifícios podem controlar os sistemas dos edifícios a partir de qualquer local através de ecrã tátil, Intranet ou Internet.

O valor acrescentado para consultores e instaladores de Recuperação de calor VRV 5 deriva do apoio que a Daikin oferece. Uma ampla gama de ferramentas, tais como objetos BIM e ferramentas de software baseadas no plano simplificam o design e a seleção do sistema, com total apoio técnico e de projeto facultado por equipas especializadas.

Nunca existiu um foco tão grande em apoiar a descarbonização dos edifícios e o mercado AVAC-R tem um importante papel a desempenhar. Cabe-nos a todos nós aplicar as soluções disponíveis, como a Recuperação de calor VRV 5, e as nossas equipas especializadas estão prontas a apoiar as suas ações.
George Dimou, gestor de produto dos sistemas VRV na Daikin